This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:隔离式栅极驱动器设计解决方案

Guru**** 2518260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390327/ucc15241-q1-isolated-gate-driver-design-solutions

器件型号:UCC15241-Q1

工具与软件:

你好

我们目前正在寻找一种能够通过一个 PWM 打开4个 SIC MOSFET 的栅极驱动器。 我目前使用的是隔离式 UCC5390S、每种电源也隔离、我认为效率非常低。 但我发现像 UCC15241这样的芯片具有隔离式直流/直流电源和集成式栅极驱动器。 是否可以在一个芯片上同时导通4个 SIC MOSFET?如果可以、在哪种情况下? 如果不是、我能否同时打开2个 SIC 苔藓?

我的问题是打开 SIC MOSFET 需要什么功率、栅极驱动器的功率是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC15241是一种偏置电源、用于为隔离式栅极驱动器提供隔离式偏置电源、如下图12-18所示。 UCC15241不是集成的隔离式栅极驱动器加偏置。 您将使用单独的栅极驱动器和偏置电源、一旦确定了所需的栅极驱动器 IC、就需要确定所需的偏置功率大小。 这是对 P=SiC*V*F 的简单计算、其中 Qg 是 Qg 数据表中给出的总栅极电荷、如果您并联驱动2倍或4倍 SiC、则需要将总 Qg 乘以2倍或4倍、V 是总 VDD VEE 栅极驱动电压、F 是 SiC 开关频率。 了解总功率、输入电压和输出电压以及环境温度后、您就可以确定 哪种偏置解决方案/架构最适合您的应用。

    为了帮助满足偏置电源要求、请使用 UCC15241 Excel 设计工具

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有一个问题、我们使用一个 PWM 来使用推挽式驱动以下电路中的4个开关。 使用 UCC15241为推挽电路供电(栅极驱动器使用不同的电源)是否高效?或者您还推荐其他器件?  由于我们将生产大量产品、因此能够在单个 UCC15241上运行其中的四个产品会很好。 这是可行的吗? 如果没有、是否可以运行其中的2个? 这是否需要计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用  我之前提到的 UCC15241 Excel 设计工具。 确定所需的功率。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。