工具与软件:
你好
我们目前正在寻找一种能够通过一个 PWM 打开4个 SIC MOSFET 的栅极驱动器。 我目前使用的是隔离式 UCC5390S、每种电源也隔离、我认为效率非常低。 但我发现像 UCC15241这样的芯片具有隔离式直流/直流电源和集成式栅极驱动器。 是否可以在一个芯片上同时导通4个 SIC MOSFET?如果可以、在哪种情况下? 如果不是、我能否同时打开2个 SIC 苔藓?
我的问题是打开 SIC MOSFET 需要什么功率、栅极驱动器的功率是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我们目前正在寻找一种能够通过一个 PWM 打开4个 SIC MOSFET 的栅极驱动器。 我目前使用的是隔离式 UCC5390S、每种电源也隔离、我认为效率非常低。 但我发现像 UCC15241这样的芯片具有隔离式直流/直流电源和集成式栅极驱动器。 是否可以在一个芯片上同时导通4个 SIC MOSFET?如果可以、在哪种情况下? 如果不是、我能否同时打开2个 SIC 苔藓?
我的问题是打开 SIC MOSFET 需要什么功率、栅极驱动器的功率是多少?
谢谢你。
UCC15241是一种偏置电源、用于为隔离式栅极驱动器提供隔离式偏置电源、如下图12-18所示。 UCC15241不是集成的隔离式栅极驱动器加偏置。 您将使用单独的栅极驱动器和偏置电源、一旦确定了所需的栅极驱动器 IC、就需要确定所需的偏置功率大小。 这是对 P=SiC*V*F 的简单计算、其中 Qg 是 Qg 数据表中给出的总栅极电荷、如果您并联驱动2倍或4倍 SiC、则需要将总 Qg 乘以2倍或4倍、V 是总 VDD VEE 栅极驱动电压、F 是 SiC 开关频率。 了解总功率、输入电压和输出电压以及环境温度后、您就可以确定 哪种偏置解决方案/架构最适合您的应用。
为了帮助满足偏置电源要求、请使用 UCC15241 Excel 设计工具。
此致、
Steve