This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:LMR50410XDBVR 超出最大 SW 至 GND 电压(Vin + 0.3V)

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385046/lmr50410-lmr50410xdbvr-violating-max-sw-to-gnd-voltage-vin-0-3v

器件型号:LMR50410

工具与软件:

团队成员、您好!

我的仿真显示在 DCM (负载电流<PSpice)下过冲773mV (请参阅下面的20mA 仿真)。 我的客户还通过测量结果确认了这一点。

Vin = 5V、Vout = 3.3V、Iout = 20mA

这是否违反? 您能否在 EVM 上确认此测量值?

谢谢您、此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans

    VOUT 最大值仅为3.35、这只是一个50mV 的过冲、仅为 VOUT 的1.5%。 这应该是合理的。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请查看开关节点! 缓冲器可以放宽振铃、但第一个平坦部分保持不变。

    原理图:

     

    测量:

    将 RC 缓冲器放置在开关节点上可改善振铃、这在这里并不是真正的问题:

    它对高于最大值675mV 的平面顶部电压的振幅没有任何作用 SW 至 GND 电压 Vin +0.3V。

    问题:

    这种行为合适吗?

    您能否确认这是预期行为和正常行为?  

    可以采取什么措施将第一个平缓过冲降低到规格范围内(Vin+0.3V)?

    当直流转换器加载了额外的100mA 时、没有问题:

    SW 电压等于 VIN:

     

    谢谢您、此致、Hans  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天很忙、无法回答该主题。 很抱歉响应延迟。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans

    我在工作台上进行了测试并看到了相同的东西。 出现0.9V 的过冲。

    我将与设计团队核实、看看这是否在参数范围内。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    设计团队是否有任何更新?

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    请参阅以下内容:

    只要不强制在外部使用、这是可以的。

     

    我所说的从外部强制输出的意思是、例如、一个外部电源强制 Vout 高于 VIN、从而迫使电流进入 SW 节点、从而导致其超过 VIN、或者当 VIN 快速变为低于标称 Vout 的电压时、电流会流入 SW 节点。 这种情况仅是由于 SW 节点上能量有限的 LC 谐振导致的、因此这应该没有问题。

    谢谢!

    Andrew