This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:CC/CV 阈值

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392772/bq25798-cc-cv-threshold

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

您好!我们的设计设置 VREG = 4.0V 和 ICHG = 5.0A。根据我们的测量结果、一旦电池电压达到大约3.7V、BQ25798就会从恒流(CC)模式切换到恒压(CV)模式:

根据我自己的理解、BQ25798使用什么标准来判断何时从 CC 模式转至 CV 模式? 数据表明确定义了从预充电模式  切换到 CC 模式的标准、但我似乎找不到任何有关从 CC 模式切换到 CV 模式的信息、请告知我以防错过。

此问题的目的仅是检查我们的测量值是否符合预期行为。 如果我可以说明我们的应用、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    从 CC 模式切换到 CV 模式的阈值是当 VBAT 达到调节电压(在寄存器中设置)时的值。 在哪里测量电池电压? 该器件调节 BATP 处的电压。 如果 BATP 为4V、则0.3V 压降是从 BATP 到电池的阻抗产生的。  

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jibin 您好—感谢您的及时支持;这将完整回答我的问题。

    先前 消息中显示的电压和电流 由 电池组中的 BQ40Z50报告。  因此、电压差是电池包中充电和放电 FET 的串联阻抗以及 BQ25798和电池包之间的互连引起的。

    再次感谢您的帮助、如果我有任何其他问题、我将联系您。