请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50
工具与软件:
您好!我们的设计设置 VREG = 4.0V 和 ICHG = 5.0A。根据我们的测量结果、一旦电池电压达到大约3.7V、BQ25798就会从恒流(CC)模式切换到恒压(CV)模式:

根据我自己的理解、BQ25798使用什么标准来判断何时从 CC 模式转至 CV 模式? 数据表明确定义了从预充电模式 切换到 CC 模式的标准、但我似乎找不到任何有关从 CC 模式切换到 CV 模式的信息、请告知我以防错过。
此问题的目的仅是检查我们的测量值是否符合预期行为。 如果我可以说明我们的应用、请告诉我。