This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:SENS 电阻器更改

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQ27Z561, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380756/bq27z561evm-011-sens-resistor-change

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561GPCCHEM、GPCRA0

工具与软件:

我目前正在验证部件变更"1M Ω=> 20M Ω"的操作。
我将创建一个 golden image 文件。

从1M Ω 更改为20M Ω 时、需要更改哪些参数?

电池是一个 OneCellDevice。

"Full Charge Capacity"和"Cell 1 QMax"已错位。
我已经附加了 gg 文件。 出什么问题了吗?

更改如下:

"高级充电算法"、"预充电"、"电流"、"1760"、"mA"
"高级充电算法"、"维护充电"、"电流"、"880"、"mA"
"高级充电算法"、"终止配置"、"充电终止恒流"、"1600"、"mA"
"Gas Gauging"、"Current Thresholds"、"DSG Current Threshold"、"1200"、"mA"
"Gas Gauging"、"Current Thresholds"、"Chg Current Threshold"、"1500"、"mA"
"Gas Gauging"、"Current Thresholds"、"Quit Current"、"800"、"mA"
"电量监测"、"设计"、"设计容量 mAh"、"8000"、"mAh"
"电量监测"、"设计"、"设计容量 CWH"、"29600"、"CWH"

如果设置中没有错误、我认为20m Ω 不适合我的系统。

e2e.ti.com/.../29920240627.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您将需要为新的检测电阻重新校准监测计。 请参阅 BQ27Z746 TRM 了解电流校准过程。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对电流校准有疑问。

    bq27z561为1m Ω(TRM 表示 CC 增益为0.1m Ω 至4m Ω)。

    我尝试使它为20m Ω。 CC 增益超出范围。

    这种行为合适吗? 该电阻器可以达到多高?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据数据表、电量监测计设计为支持1m Ω 至3m Ω 的检测电阻。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道1mΩ to 3mΩ 的东西。

    但是、看到 SLUA792后、我将再次尝试它。

    我再次查看了设置并重试、在20mΩ 上创建黄金映像。

    请查看日志。

    ・样品编号2025 (2024/7/3 10:04:30)和编号2026 (2024/7/3 10:05:00)

    ・样品编号20252128 (2024/7/3 10:56:01)和编号2129 (2024/7/3 10:56:31)

    此外还附加了 AutoExport GG 文件。

    001.gg.csv (更新时间:2024/7/3 10:02)

    002.gg.csv (更新时间:2024/7/3 10:07)

    003.gg.csv (更新时间:2024/7/3 10:52)

    004.gg.csv (更新时间:2024/7/3 10:57)

    FCC 已经彻底改变。

    在 bq27z561的产品目录表中、它的电流范围为1mA 至5A。

    x20的充电电流为200mA、而规格中包含该电流4A。

    即使在前后查看 GG 文件、也没有明显变化。

    即使在查看日志或 gg 文件时、我也找不到原因。

    但我认为改变一些设置可以解决这个问题。

    e2e.ti.com/.../7026.LogFile.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我审阅您发送的内容时、预计会延迟响应。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是否取得了进展?
    我期待收到您的回复。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    更改感应电阻器后、是否执行了校准? 更改检测电阻时、您将需要执行电流校准。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行了校准。
    创建了一个 golden image 文件。

    但我担心 FCC 和 Qmax 相距较远。

    FullChargeCapacity:4924mA 301.
    电池1 QMax:8283mA

    我不确定这是否有用、但 FCC 在充电期间急剧上升、然后在充电接近完成时下降到零。

    我想知道在将1米欧姆更改为20米欧姆时是否遗漏了任何设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供对20m Ω 传感电阻器执行电流校准后获得的黄金图像? 您还可以使用所述行为通过日志文件发送吗? 最后、chemID 与您使用的电池的匹配程度如何?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >您能否向我提供20兆欧感应电阻器执行电流校准后获得的黄金图像?
        我已将 it.e2e.ti.com/.../20mOHM.gg.csv 作为附件

    >您是否还可以发送带有所述行为的日志文件?
        这是我随附的另一封电子邮件 day.e2e.ti.com/.../7144.LogFile.zip

    >最后,化学 ID 如何匹配您正在使用的细胞?
        感应电阻器为1m Ω、该阻值是通过 GPCCHEM.e2e.ti.com/.../20240410_2D00_GPC.zip 获得的

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 GPCCHEM 工具、我看到您提供了您提交的数据、但您还能通过该工具提供结果吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是数据 returned.e2e.ti.com/.../0525.GPC_5F00_report.txt

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您向我提供此演示文稿。 从报告中可以看出、您使用的是正确的 chemID。 观察日志文件、FCC 跳转出现了一些奇怪的行为。 我怀疑您遇到的行为可能是由 Ra_0值引起的。 我建议尝试使用 GPCRA0  工具、以确保您的电芯获得正确的 Ra_0值。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    使用 GPCRA0获得了以下结果。

    警告:负载下的电压4167mV 高于 OCV 4153mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。

    您知道问题是什么吗?

    1.电池
    2. GPCCHEM 操作
    3. GPCCHEM 数据
    4. GPCRA0操作
    5. GPCRA0数据
    6.创建 Goldem 图像文件时的操作

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享从 GPCRA0工具收到的报告?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは μ A

    请告诉我如何使用 GPCRA0。 我是否应该开始一个新主题?

    何时应使用 GPCRA0?

    我曾想过将 GPCRA0工具与我创建的 GG 文件(黄金映像文件)一同使用。

    但计算引擎报告了错误。

    计算引擎报告了以下误差:

    错误:无法从 GG 文件中提取 Ra 表。 确保 chem ID 已全新编程且未进行任何学习。

    应存在"ff55"或"FFFFFF"标志。

    所以我想。

    首先、读取 ChemID。 然后放电、等待2小时、充电、等待2小时。 在此处创建 gg 文件。

    因为在放电开始之前、标志会从 ff55变为其他值、达到端子电压。

    这种行为合适吗?

    还有一个问题。

    在创建黄金映像文件时、请读取 ChemID。

    在写入用 GPCRA0工具获得的 gg 文件之前、是否如此?

    写入 ChemID 是否应该读取它?

    よろしく。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 GPCRA0工具的本用户指南。  

    此致、  

    Jonny。