主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、 GPCCHEM、GPCRA0
工具与软件:

我目前正在验证部件变更"1M Ω=> 20M Ω"的操作。
我将创建一个 golden image 文件。
从1M Ω 更改为20M Ω 时、需要更改哪些参数?
电池是一个 OneCellDevice。
"Full Charge Capacity"和"Cell 1 QMax"已错位。
我已经附加了 gg 文件。 出什么问题了吗?
更改如下:
"高级充电算法"、"预充电"、"电流"、"1760"、"mA"
"高级充电算法"、"维护充电"、"电流"、"880"、"mA"
"高级充电算法"、"终止配置"、"充电终止恒流"、"1600"、"mA"
"Gas Gauging"、"Current Thresholds"、"DSG Current Threshold"、"1200"、"mA"
"Gas Gauging"、"Current Thresholds"、"Chg Current Threshold"、"1500"、"mA"
"Gas Gauging"、"Current Thresholds"、"Quit Current"、"800"、"mA"
"电量监测"、"设计"、"设计容量 mAh"、"8000"、"mAh"
"电量监测"、"设计"、"设计容量 CWH"、"29600"、"CWH"
如果设置中没有错误、我认为20m Ω 不适合我的系统。