请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650864 工具与软件:
你(们)好
我们计划使用 tps650864为 Zynq Ultrascale+ XQZU19EG-2FFRB1517I 供电。
不过、我们需要从-45度到100度的温度范围。 请告知我们是否有任何 tps650864型号可以满足此温度范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Prema、
感谢您关注 TPS650864、遗憾的是、 TPS650864 及其类似器件的工作范围仅适用于的温度范围 -40至85 度。
我不确定您要寻找的确切规格、但是 EP具有宽温度范围 -55到125. 非常适合为 Zynq UltraScale+、
和 TPS6521905 范围略宽 -40至105 度。
我已附上了我们符合您所需温度范围的 PMIC 器件的完整搜索结果、但这些结果 可能并未 被专门支持用于 Zynq UltraScale+、
这些 IC 可能与 TPS650864大不相同:
https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html#1192=-55%3B105&sort=1192;asc&
此致、
Sarah