请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616、
工具与软件:
您好!
在使用 TI 器件之前、我有几个问题。
我计划使用 BQ79616 IC 进行燃料电池的电压监控。
目前、我正在从事一个氢燃料电池的电压监测器件。 单节电池的电压范围为0.2V 至1V、我需要接近10uV 的测量精度。
该 IC 是否能够测量燃料电池电压?
如果我不使用 CB0-CB15端口、会产生什么影响? 燃料电池的电压不需要均衡。
您能否澄清上述问题?
谢谢
Renuka