This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:用于燃料电池电压监控的 BQ79616 IC 的阐释

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392433/bq79616-q1-clarification-on-bq79616-ic-for-fuel-cell-voltage-monitoring

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!

在使用 TI 器件之前、我有几个问题。

我计划使用 BQ79616 IC 进行燃料电池的电压监控。

目前、我正在从事一个氢燃料电池的电压监测器件。 单节电池的电压范围为0.2V 至1V、我需要接近10uV 的测量精度。

该 IC 是否能够测量燃料电池电压?

如果我不使用 CB0-CB15端口、会产生什么影响? 燃料电池的电压不需要均衡。

您能否澄清上述问题?

谢谢  

Renuka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renuka、
    有关 VCELL ADC 精度的详细信息、请参阅 BQ79616-Q1数据表。 我们通常具有1.5mV 的精度。   

    您可以不使用 CB 引脚、但不会有用于检查的冗余路径和电芯均衡功能。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    您是否有任何适用于燃料电池应用的使用 BQ79616-Q1的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renuka、


    我们提供了 BQ79616-Q1 EVM、您可以查看它以获取参考。  您必须与我们签订有效的 NDA、并在安全资源网站上申请访问权限以查看我们的 EVM。

    此致!

       昆廷