Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
工具与软件:
可能与之相关的人员
我的设计存在一些问题。
输入48V/3A 适配器
总负载约为1A
系统 无法很少启动。
想问一下电子保险丝的电路设计是否有问题。
您的提示帮助将会得到高度认可。
电子保险丝电路: 
D1和 D6的 I ping 电压正常时间和故障时间
正常时间:
01曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (全转塔上)(可上电) 
02曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (可上电)(放大图) 
失效时间:
03曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (在全转塔上)(无法上电)

04曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (全转塔时、无法上电)

05曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (在全转塔上)(无法上电)

06曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (全转塔时、无法上电)

07曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (在全转塔上)(无法上电)

08曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (在全转塔上)(无法上电)