This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630PWPR 电子保险丝电路检查

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392426/tps1663-tps16630pwpr-efuse-circuit-check

器件型号:TPS1663

工具与软件:

可能与之相关的人员

我的设计存在一些问题。


输入48V/3A 适配器

总负载约为1A


系统 无法很少启动。



想问一下电子保险丝的电路设计是否有问题。

您的提示帮助将会得到高度认可。

电子保险丝电路:

D1和 D6的 I ping 电压正常时间和故障时间

正常时间:  

01曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (全转塔上)(可上电)

02曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (可上电)(放大图)


失效时间:


03曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (在全转塔上)(无法上电)

04曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (全转塔时、无法上电)

05曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (在全转塔上)(无法上电)

06曲折型48V 交流/直流 RS -150-48 (全转塔时、无法上电)

07曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (在全转塔上)(无法上电)

08曲折型48V 交流/直流 RS 至150-48 (在全转塔上)(无法上电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    大家好。

    启动负载电流是多少?

    总输出电容是多少?  

    电路后是否有更多可用的电容器?

    您能否在下面的计算器中填写系统值并发送?

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-QV4CzjZsl1/01.00.00.0B/slvc765b.zip

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit-JI

    问:启动负载电流是多少?

    答: 由于此 PCB 连接到系统的 PCB、并且我们没有其他 PCB 手头测量、
    我无法确定满负载。 系统的 PCB 位于我们的新加坡办事处、他们告诉我在启动过程中存在高浪涌电流。 这是因为48V 电压转换为12V、5V、3.3V 等电压、包括电机启动。 电动机上电时的大电流有可能是问题出在哪里、但我们还在确认这一情况。

    问:总输出电容是多少?  

    A:约 630uF  

    问:电路后是否有更多可用的电容器?

    A:约 630uF  

    问:您能否在下面的计算器中填写系统值并发送?
    答:pleas 查找附加文件。

    e2e.ti.com/.../03_5F00_48V_5F00_HD-Lungteh-Vin_5F00_20240301-_2800_operating-41V_7E00_55V_2C00_-lock-39V_2C00_-57V_2900_-applied.xlsx

    我还有一个问题、我想咨询。
    根据 IC 的规格、SHDN 引脚的最大值为5V。
    但是、电流电路设计超过了5V。 这会影响 IC 吗?

    我有另一个模型使用相同 的 IC TPS1663和相同的电路、其中 SHDN 引脚上拉至36V、到目前为止、我没有遇到任何启动问题。

    我想确认 SHDN 引脚电压是否具有更显著的影响、或者电流限制是否导致启动问题。

    谢谢你。

    参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供详细信息。

    电子保险丝无法供电问题是由于热关断导致内部 FET 关断。

    关断的原因是启动时因负载电流和浪涌电流而产生较高的功耗。

    请使用较高的 dVdT 电容。 这将增加 FET 的启动时间。 使用约0.12uF dVdT 电容。 如果仍然出现故障、则将该值调高一点。

    SHDN 引脚的使用看起来在您的原理图中有误。 它与微控制器或光耦合器配合使用以关闭电子保险丝。

    如果您不想使用、只需将其悬空或连接电阻分压器即可将其保持在5V 以下。

    您可以参阅数据表的8.3.13低电流关断控制(SHDN)部分以了解更多信息。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时帮助!!!