工具与软件:
IAM 使用
| TLV73318PDQN |
部分、我可以看到 datahseet 中提及的使能引脚的两个不同值、即 Vi联络(min)
下面是 datahseet 链接
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv733p.pdf?ts = 1721382005080
在6.5 EN 引脚处、VIH 为0.9V
但在图17处、25度时大约为0.625V


我认为0.625应该是典型值意味着大多数时间器件将打开与0.6V . 但是、考虑到所有最坏的情况、我们需要确保每次都提供0.9V 的电压以实现可靠运行
我对吗?
在本例中、考虑到电阻容差和电源电压容差略高于0.9V、我只能确保。 通常每次和在最坏的情况下都将有0.00V (当我的板载3.3V 电压作为3.2V、且在分压器 R258、R290 R48中使用的电阻器在相应器件允许的容差范围内更改其值时)、它可能会变为0.914V。 因此,您能确认数据表中提到的 Viabar (min)引脚0.9V 正在 考虑 IC 的每一个最坏的情况,最小0.9V 只有我们必须确保可靠的运行.
您是否也考虑过温度变化?
请参阅我的原理图。 IAM 使用 RC 电路来延迟来自输入的输出