This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:ENBLE 引脚的 VIH 最小值

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389955/tlv733p-the-vih-min-for-the-enble-pin

器件型号:TLV733P

工具与软件:

IAM 使用

TLV73318PDQN

部分、我可以看到 datahseet 中提及的使能引脚的两个不同值、即 Vi联络(min)

下面是 datahseet 链接

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv733p.pdf?ts = 1721382005080

在6.5 EN 引脚处、VIH 为0.9V

但在图17处、25度时大约为0.625V

我认为0.625应该是典型值意味着大多数时间器件将打开与0.6V . 但是、考虑到所有最坏的情况、我们需要确保每次都提供0.9V 的电压以实现可靠运行

我对吗?

在本例中、考虑到电阻容差和电源电压容差略高于0.9V、我只能确保。 通常每次和在最坏的情况下都将有0.00V (当我的板载3.3V 电压作为3.2V、且在分压器 R258、R290 R48中使用的电阻器在相应器件允许的容差范围内更改其值时)、它可能会变为0.914V。 因此,您能确认数据表中提到的 Viabar (min)引脚0.9V 正在  考虑 IC 的每一个最坏的情况,最小0.9V 只有我们必须确保可靠的运行.

您是否也考虑过温度变化?

请参阅我的原理图。 IAM 使用 RC 电路来延迟来自输入的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您是否需要在特定应用中将 EN 引脚电压设置为0.9V。

    通常、EN 引脚直接连接到 VIN 是很常见的、这可以节省额外的电阻器和连接到 EN 引脚的电容器的成本。

    当我们确定该器件的特性时、我们还将 EN 引脚连接到输入电压。 因此、VEN=VIN=3.3V (作为原理图上的输入电压提供)。

    EN 引脚仍可正常工作的最低电压为0.9V。 如果 EN 引脚电压低于该值、则 EN 引脚将无法通过其所需的功能按预期导通器件。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想将 EN 连接到 VIN、因为在这种情况下、我无法使用 RC 滤波器、并且我的电源序列将出错

    我只需要知道 EN 引脚上必须保持的最小电压是多少、才能实现可靠运行并使稳压器保持开启状态。

    您说过它是0.9V、我可以。

    希望您已考虑所有最坏的情况、并且此0.9V 阈值希望也适用于 IC 整个工作温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、0.9V 是连接到 EN 引脚的最小电压。  

    是的、该器件已在整个工作温度范围内进行验证、因此 EN 引脚阈值将在整个温度范围内有效。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的响应

    IAM 重新交换下面的电路图。 此处使用的所有电阻器都具有1%的容差、电容器具有20%的容差

    在最坏的情况下、我的电阻器将显示1%的容差、如果我的3.3V 电压变为3.2V、使能引脚将获得0.914V 的电压

    因此、在 最低0.914V 的电路中、使能引脚电压可以降低

    但是、当 EN 引脚获取0A 电流、但从数据表我得知、它将获取0.01 μ A 的典型电流。  我不知道它可以消耗的最大电流。 电容 C285将获得非常窄的泄漏电流。 所有这一切 将使该使能电压 降至正确值。 但我不知道会有多少钱。 您能就此提供建议吗? 我已经采购了电路中提到的组件、以便增加产量、因此更改组件值将非常困难。 但请分享您对此的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您不希望启用该部件吗? 经过设置、您当前的器件将在0.914V 下正常启用。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、hanah、

    是的、我希望启用器件

    但是您检查过我之前的消息。 我从分压器计算得到的0.914v。

    我没有考虑 IC 使能引脚消耗的电流

    由于容差、R48可能变为198K

    R258可以变为101K、R290可以变为393.9、3.3电源电压可以变为3.2V

    在上述条件下、考虑到分压器电路、我们将在 ENBALE 引脚上获得0.914V 的电压。 但同时、EN 引脚会消耗一些电流。 C285会产生泄漏电流。 它会非常窄。 这可能会使0.914V 至右侧的电压进一步下降

    但我不知道它会下降多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    我参考以下链接

    https://www.murata.com/en-sg/support/faqs/capacitor/ceramiccapacitor/char/0039

    并发现通过 C285的漏电流约为0.2uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一天的时间来详细了解这件事并与您联系。

    感谢您的耐心。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经计算了 EN 引脚电压可能下降到的最坏情况。

    在电容器上使用5M Ω 的绝缘电阻、在 EN 引脚上使用550M Ω 的内部电阻、我使用分压器公式。  

    为 R48并联 EN 引脚电阻和电容器的绝缘电阻。  

    然后、我使用分压器公式并测量 EN 引脚电压以稳定在0.889V、这个值小于可用于在0.9V 下导通器件的电压。  

    我知道您已经购买了计划使用的电阻器和电容器、但我们建议尽可能更改 R48的值。 或者、您始终可以将输入直接连接到 EN 引脚、如果您的输入没有那么大噪声、则应避免使用 RC 滤波器。 LDO 可用于清除输出噪声。  

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的计算。 IAM 增益在这里共享我的方案。

    IAM 计划将 R258替换为49.9K 电阻、容差为1%。 在最坏的情况下,你能重新检查一下这是否会是好的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新都哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R258的不同电阻值应该没有问题。 我现在计算最坏情况下的 EN 引脚电压0.967V、这将使器件处于 EN 状态。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 hanah