This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886RGER

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393212/bq25886-bq25886rger

器件型号:BQ25886
Thread 中讨论的其他器件: BQ25887

工具与软件:

您好!

我对 BQ25886RGER 有一些疑问。

  1. 如果单节锂聚合物电池的最大电压为4.2V (即总电压为8.4V)、SYS 电压的大小将是多少
  2. 是调节 SYS 电压还是简单地调节 BAT 电压?
  3. 数据表中的引脚1有两个引脚名称。 哪一个是正确的?

  1. 我要在独立模式下使用此充电器。 是否可以保留引脚24、1、5和3 nC?
  2. 我没有电池热敏电阻、也不想使用任何电池热敏电阻。 我可以将该引脚保留为 NC 吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.系统电压通过 BATFET 的压降与电池分离。 此外、从数据表"当电池充电被禁用且 VBAT 高于最小系统电压设置或充电终止时、系统通常始终稳压至比电池电压高50mV。"

    2.从数据表中可以看出"当电池电压低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行、系统电压通常比最小系统电压设置高200mV"。

    引脚1实际上是 D-。 我们将在下一个数据表修订版中修复此问题。

    4.请短接 D+/D-并相应地调整 ILIM。 如果 D+/D-悬空、则可以检测到未知适配器、并且输入电流限制可能低于预期值。 如果不打算使用 OTG、请将 OTG 拉至低电平。 如果您始终希望启用充电、请将/CE 拉至低电平。

    5.请在2个10k Ω 电阻器之间偏置 REGN 与 GND 之间的 TS (一个拉至 REGN 和 TS、另一个拉至 TS 和 GND)。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、
    5:对于 TS、我可以使用相同的配置吗?

    4:什么是短 D+/D-? 短接至 GND?

    5:此 IC 是否会 平衡两个电池的电量? 我正在使用两节串联的锂聚合物电池、即4.2V 单节电池(总共最大8.4V)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当热敏电阻并联到 TS 时、TS 路径才有效。

    将 D+短接至 D-。

    BQ25886没有电池平衡。 但 BQ25887具有该功能。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的引脚是否兼容和设计?
    我可以简单地更换 IC 吗?

    如果使用 BQ25886、在为2S 电池充电时可能会遇到哪些问题?
    有哪些协议可使其在不损坏电池的情况下工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何问题、请检查原理图。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们不是引脚对引脚兼容的、因此您不能简单地更换 IC。

    该器件非常易于使用、BQ25886的唯一挑战是确保电池平衡。 如果按照数据表中的说明使用、器件应安全运行。 请查看以下电池基础知识、更好地了解电池充电器: 视频|德州仪器 TI.com

    原理图审阅:

    1.确认8.4V 电池电压调节

    2.确认1.5A 充电电流调节

    3. ILIM 为 KILIM/RILIM。 该值设置不正确、为1110A*Ohm /383000Ohm 或2.9 mA。 请在此处调整电阻。

    此致、

    Mike Emanuel