Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25887
Thread 中讨论的其他器件: BQ25887
工具与软件:
您好!
我对 BQ25886RGER 有一些疑问。
- 如果单节锂聚合物电池的最大电压为4.2V (即总电压为8.4V)、SYS 电压的大小将是多少
- 是调节 SYS 电压还是简单地调节 BAT 电压?
- 数据表中的引脚1有两个引脚名称。 哪一个是正确的?


- 我要在独立模式下使用此充电器。 是否可以保留引脚24、1、5和3 nC?
- 我没有电池热敏电阻、也不想使用任何电池热敏电阻。 我可以将该引脚保留为 NC 吗