This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:对于误差放大器的输入、SS 是什么意思?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392961/lmr16006-what-does-ss-mean-for-the-input-of-the-error-amplifier

器件型号:LMR16006

工具与软件:

你好、朋友

这是降压开关转换器 LMR16006的方框图。 我想知道对于误差放大器的输入、SS 是什么意思。 我知道0.765V 是误差放大器的基准、但是该 SS 输入的功能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tristan:

    感谢您发送编修。  此设备的专家目前不在办公室。  我查看了数据表、我想我可以在这里回答您的问题。  

    该器件有两个同相输入、一个固定在0.765V (典型值)、另一个 SS 电压、它在启用后从0V 开始上升。  介于这两个同相输入之间、较低的输入接管作为误差放大器的基准电压。  换句话说、FB 的基准首先是 SS 电压、因此 Vout 设置电压随着 SS 电压的增加而逐渐上升、直到达到0.765V、然后基准电压成为固定电平、输出设置电压也是如此。 这样、输出电压就会通过软启动。   

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    非常感谢您的回答。

    我知道 SS 电压用于软启动、我仍然收到一个进一步的问题。

    由于软启动电压从0增加到0.765V、因此 PWM 的开通时间将非常短、然后开关将快速打开和关闭。 此过程是否会产生大量振铃或噪声? 换言之、软启动的成本是多少?

    再次感谢你。

    此致、

    Tristan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软启动的成本是相对较慢的 Vout 上升时间、但它带来的优势更为重要、因为它可防止大浪涌电流以及启动期间的输出过冲。   

    谢谢!

    Youhao