This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:EN2引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393167/lm25119-en2-pin

器件型号:LM25119

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想知道 LM25119 EN2引脚的情况、

根据规格、

它似乎内部拉取了50k 欧姆、

当我使用示波器进行测量时、我获得了4.5V。

能否详细了解4.5V 电源的供应情况?

此致、

EE

约书亚。 Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电压由为内部电路供电的内部稳压电压提供。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    为了同步双通道的电压上升时间、我在 EN2上添加了0.1uF 以延迟5ms。

    第一次上电后、我发现 RC Dealy 无效。

    因此、 我添加了200k 欧姆以帮助放电。

    您能否帮助我们检查是否存在与向 GND 添加200k Ω 电阻相关的任何风险?

    此致、

    EE

    约书亚。 Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加200K 下拉电阻器时不会出现问题。

    此致