请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25119 工具与软件:
尊敬的 TI:
我想知道 LM25119 EN2引脚的情况、
根据规格、
它似乎内部拉取了50k 欧姆、
当我使用示波器进行测量时、我获得了4.5V。
能否详细了解4.5V 电源的供应情况?

此致、
EE
约书亚。 Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.