/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/995310-Schematic.pdf
这是我的原理图...
您能告诉我高压输入的问题出在哪里吗?
我的电路中的所有器件的额定电压至少为80V……
我的电源可提供0-32V 的电压、该设计能够完美地在高达32V 的电压下工作。 我的唯一其他电源在低至60V 时正常工作、一旦我在60V 输入下启用该器件、LM5177就会发射火焰、它不再工作...
有任何建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/995310-Schematic.pdf
这是我的原理图...
您能告诉我高压输入的问题出在哪里吗?
我的电路中的所有器件的额定电压至少为80V……
我的电源可提供0-32V 的电压、该设计能够完美地在高达32V 的电压下工作。 我的唯一其他电源在低至60V 时正常工作、一旦我在60V 输入下启用该器件、LM5177就会发射火焰、它不再工作...
有任何建议吗?
尊敬的 Luke:
我仔细研究了原理图并检查了所使用的 MSOFET。
您在原理图中使用的 MOSFET 类型不是逻辑电平 MOSFET、显示了米勒平台(请参阅 MOSFET 数据表的图15)。
由于 LM5177中使用的栅极电压为5V、因此这不会允许 MOSFET 正确开路。 因此、对于 LM5177、您需要使用 MOSFET、该 MOSFET 的米勒平坦区更处于2.5V 至3V 的范围内。
可能这不是您现在正在使用的引脚-因此最好知道您的电路板上有哪一个引脚。
您是否还可以共享更多数据:
-在测试时,您是否连接了负载或者是否连接了负载
-如果您只是将电压提高到设备运行没有问题的水平
-你可以在那里运行很长一段时间,没有问题(什么是电压电平)
-在这个层次上你可以探测
-输出电压纹波
- COMP 电压
- SW1和 SW2以便可以看到几个周期- 是稳定的波形或抖动
- SW1和 SW2、以便可以看到任何下冲或过冲的上升沿和下降沿
-输入电压如此稳定
此致、
Stefan
https://we.tl/t-RDNg8sdTbE -"Scope"图像的 WebTransfer 下载链接。
2 - VIN 13V 输入空载
3 - VOUT 13V 输入空载
4 - SW1 13V 输入、空载
5 - SW2 13V 输入、空载
6 - VIN 13V 输入、1A 负载
7 - VOUT 13V 输入1A 负载
8 - SW1 13V 输入、1A 负载
9 - SW2 13V 输入、1A 负载
10 - VIN 25V 输入空载
11 - VOUT 25V 输入空载
12 - SW1 25V 输入、空载
13 - SW2 25V 输入、空载
14 - VIN 25V 输入、1A 负载
15 - VOUT 25V 输入、1A 负载
16- SW1 25V 输入、1A 负载
17 - SW2 25V 输入1A 负载
18 - VIN 40V 输入空载
19 - VOUT 40V 输入空载
20 - SW1 40V 输入、空载
21 - SW2 40V 输入、空载
Stefan、
C23为1nF。 一个示波器图是什么意思? 在通道1和通道2上并排放置?
00001空载、13V 输入
00002为1A 负载、13.5V 输入
00003空载、25V 输入
00004为1A 负载、25V 输入
在通道1、SW2上触发、黄色。
SW1是通道2、紫色。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4505.Scope-Images.zip
尊敬的 Luke:
从 SW 节点上的高抖动可以看出、该设计看起来非常不稳定。
您能否使用快速入门计算器、输入您的设计数据并在此处共享该文件:
https://www.ti.com/tool/download/SNVR519
检查布局也很好。 从上面的共享文件,我不能识别任何这是小.
只有两层板。 这样可能对于实现所需的性能至关重要。
此致、
Stefan
这是一个计算器填写我的价值。。
这是板级配置文件、您能查看吗?
尊敬的 Luke:
感谢提醒-我在这里设置了错误的标志或错过了发送最后的答复。
从布局:
- CSA 和 CSB 没有使用开尔文连接-与 SW1共用线路可能会拾取大量的干扰
- SW1和 HO1建立一些接地回路在 MOSFET 侧
- AGND 和 PGND 之间的连接点在哪里-推荐的是电源板
拥有两层电路板可能对于获得所需的性能至关重要。
有关 布局、请先查看此应用报告: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3
此致、
Stefan
Stefan、
我有一些问题要问您... 我是我们的小型制造工厂的所有者和印刷电路板设计师、仅接受过8年级的教育、并在大约8年的时间里进行了试用和错误测试、现在我还没有大多数工程师都有的"书籍"学习...
1.开尔文连接-我从未需要使用我知道的开尔文连接、您说的是只需将其布放到远离 SW 节点的位置、从 CSA 和 CSB 引脚直接连接到电流检测电阻器的每一侧? 或者每个信号是否需要2个单独的布线?
2.>>SW1和 HO1构建一些接地环路位于 MOSFET 侧-您的意思是什么?"这样的措辞是否符合您的预期? 如果是这样,我不明白。
AGND 和 PGND 由跳线 R17连接。
也许我只需要使用4层或6层电路板重新设计? 我从未设计过超过2层。 内层的最佳实践是什么? 您是否在内层上布置敏感信号、在外层上布置电源平面?
尊敬的 Luke:
对直流/直流功率级进行布局非常关键、许多项目都会影响该设计的性能和 EMI。
由于该部分电路的 di/dt 和 dV/dt 较高、因此每条导线和每种尺寸的电流环路(与节点之间以及与节点之间的导线区域)都具有很大的影响。
使用更多层(例如4层)进行设计会更容易实现这一点、因为您可以拥有一个专用的 GND 平面、而不会与需要电流绕过的其他信号对接。
在上面的应用报告( https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3 )旁边、
我将添加更多有关这方面信息的资源:(可以在 ti.com/psds 上找到 )
| 电源布局的常见错误及规避方法 | 2022年 |
| 构建电源—布局注意事项 | 2004. |
实验性电力电子课程和参考| TI.com ->所有都很好、但请查看布局部分
您的问题的详细信息:
1.
开尔文连接:两条并行布线的专用电线-不与任何其他信号共享
->因此、将2根专用导线从 LM5177路由到检测电阻器、使它们保持较小的并联、避免任何快速开关信号并行运行或穿过这条线(SW1 CAN 除外、由于这会以相同的电压电平摆动、因此应在下面或上面的层运行)。
2.
抱歉、该措辞令人困惑。 我的意思是、SW1是从 LM5177从 HO1信号到 MOSFET 的电流返回路径。 由于这是高 dV/dt 和 di/dt 信号、因此连接到 MOSFET 的导线和返回路径应构建一个尽可能小的面积。 在 LM5177侧这仍然可以、但在 MSOFET 侧、这会变大并生成某种环路。 (注意:此处最好将两根电线分为两层、一层叠放)。
对于内层、我将使用电源平面并在 OUT 上进行一次信号布线。
另请查看 EVM 以了解有关功率级布线(这是一个4层电路板)的一些指导。
此致、
Stefan
这是我经过重新设计的电路板布局布线、您能看一下它是否有改进吗?
这是原理图...
尊敬的 Luke:
请在下面查看我的审核列表和带粗体标记的行项目、应再次选中它们
电路板布局
此致、
Stefan
您是否认为这些要点仍需改进?
与 CS/CSG 感应电阻器的开尔文连接->感应电阻器的专用电线-未与 SW1
我做了这个,但没有看到我的一个多边形与 R55焊盘合并,我修复了这个多边形问题...
CSA 和 CSB 周围环绕着 SW1或其他静态信号
我从 R54和 R55下移除了 SW1迹线、无法在不延长开尔文连接的情况下真正远离 SW1 ...
与 ISNS+/-感应电阻器的开尔文连接->与 R50处的 QR-Node 合并
放在顶层? 这是与 R55焊盘相同的问题,我把多边形边缘移动得更远了……
输出电容之后或之间的反馈连接
芯片的 VOUT 引脚20和 FB 布线是否可以与 ISNSN 开尔文连接(如 R51/R2连接中)一起使用?
使用的 AGND 接地面积/平面(所有基于 AGND 的组件均放置并连接到此区域)
这样可以避免电流从电路的其他部分流入来干扰 LM5177模拟信号[/报价]您能看到 GND 平面吗? AGND 称为 GND、电源 GND 为 PGND... 我认为多边形可以接受、对吧?
我忘记了将 PGND 连接到电源板上的 GND、我将添加它!
这是我的最终版本。 您能看一下您提到的所有方面的改进是否足够吗?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100-Charger-V4-v14.brd
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4-Layer-3_5F00_3uH-CS-Filter.zip
这是采用新型 CSA/CSB 滤波器和3.3uH 电感器得到的、这个电感器发挥了巨大的作用!
我在升压区域仍然有噪声、尽管没有那么糟糕...
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100-V4-Inductor-Testing.zip
这是4种不同电感器的测试文档、原始 PQ2614 10uH 绝对是最差的、PQ2614 2.2uH 和 IHLP6767 2.2uH 之间的比赛...
我最关注的区域是12V 输入全电流负载... 这是最严重的噪声干扰、将成为电路的主要工作点。 需要调整电路的哪个部分以实现稳定性? 斜坡和 COMP 对吧?
尊敬的 Luke:
COMP 引脚负责确保环路稳定性。 因此、如果环路不稳定、它可能对 SW 上的抖动产生影响。 若要检查这一点、最好使用网络矢量分析器或检查负载阶跃的响应。
如果已按照数据表中的建议设置了斜率补偿、这应该是可以的。 如果您想进行一些测试、如果这将有助于在此处改进、您可以选择较低的值来增加斜率补偿。
我不确定文档中信息的正确解释、因为输出有时是电流、有时是电压。
此致、
Stefan
当我在下降沿触发时、下降沿上没有抖动、但无论我在哪里触发、上升沿上都有抖动。。。
这还不重要吗?
但在我的所有 读数中、黄色是通道1-SW1、紫色是通道2-SW2。。。