This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177高压输入问题

Guru**** 2503585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360358/lm5177-lm5177-high-voltage-input-problems

器件型号:LM5177

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/995310-Schematic.pdf

这是我的原理图...

您能告诉我高压输入的问题出在哪里吗?  

我的电路中的所有器件的额定电压至少为80V……

我的电源可提供0-32V 的电压、该设计能够完美地在高达32V 的电压下工作。 我的唯一其他电源在低至60V 时正常工作、一旦我在60V 输入下启用该器件、LM5177就会发射火焰、它不再工作...

有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您能否在打开电源时检查电源的输入电压? 您的60V 电源是否有可能在很短的时间内产生更高的电压?  

    如果不是、请在使用32V 电压工作的电路板上发送一些波形。 重要的节点是 VIN,COMP, VOUT ,开关节点,COMP ,...

    我们将同时回顾您的原理图。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查它、很快就会用波形进行回复、并检查电压...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经买了一个更高电压、更高电流的电源进行测试、还买了 MOSFET 替换烧毁。 我会做更多测试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的更新。 如果您有新结果、敬请告知。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意外地离开办公室,直到5月28日,我会有一个更新的时候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何关于如何获得结果的建议吗?

    波形和一切看起来都好...

    我打开它在30V 的电压,慢慢地把电压上升到40V,一切仍然很好..

    我点击了42V、零部件再次爆炸! 我现已烧毁12个 MOSFET 和6个 LM5177以获取波形、并且它始终会爆炸...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我仔细研究了原理图并检查了所使用的 MSOFET。

    您在原理图中使用的 MOSFET 类型不是逻辑电平 MOSFET、显示了米勒平台(请参阅 MOSFET 数据表的图15)。

    由于 LM5177中使用的栅极电压为5V、因此这不会允许 MOSFET 正确开路。 因此、对于 LM5177、您需要使用 MOSFET、该 MOSFET 的米勒平坦区更处于2.5V 至3V 的范围内。

    可能这不是您现在正在使用的引脚-因此最好知道您的电路板上有哪一个引脚。

    您是否还可以共享更多数据:

    -在测试时,您是否连接了负载或者是否连接了负载

    -如果您只是将电压提高到设备运行没有问题的水平

    -你可以在那里运行很长一段时间,没有问题(什么是电压电平)

    -在这个层次上你可以探测

     -输出电压纹波

     - COMP 电压
     - SW1和 SW2以便可以看到几个周期- 是稳定的波形或抖动
     - SW1和 SW2、以便可以看到任何下冲或过冲的上升沿和下降沿

     -输入电压如此稳定

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "好的,我看不出来。"  

    因此我已将其切换为用于  BSC034N10LS5ATMA1 MOSFET、并将进行进一步的测试...

    在所有测试期间都连接了电池负载、但我现在已移除这些测试的负载。

    输入电压是直流电源、因此非常稳定...

    我现在正在获得结果,并将回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://we.tl/t-RDNg8sdTbE -"Scope"图像的 WebTransfer 下载链接。

    2 - VIN 13V 输入空载

    3 - VOUT 13V 输入空载

    4 - SW1 13V 输入、空载

    5 - SW2 13V 输入、空载

    6 - VIN 13V 输入、1A 负载

    7 - VOUT 13V 输入1A 负载

    8 - SW1 13V 输入、1A 负载

    9 - SW2 13V 输入、1A 负载

    10 - VIN 25V 输入空载

    11 - VOUT 25V 输入空载

    12 - SW1 25V 输入、空载

    13 - SW2 25V 输入、空载

    14 - VIN 25V 输入、1A 负载

    15 - VOUT 25V 输入、1A 负载

    16- SW1 25V 输入、1A 负载

    17 - SW2 25V 输入1A 负载

    18 - VIN 40V 输入空载

    19 - VOUT 40V 输入空载

    20 - SW1 40V 输入、空载

    21 - SW2 40V 输入、空载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    抱歉、我无法访问 WeTransfer 驱动器、因为我们的 IT 已阻止该驱动器。  
    您可以压缩该文件并将其附加到此处的线程吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Scope-Images.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:
    请允许我在2-3天内对此进行调查。

    1A 时非常不稳定!

    如果您也可以在一个示波器图中探测 SW1和 SW2、它将使读取和对齐变得更容易。

    C23的电容值是多少-这个1nF。

    您还可以分享布局以供审阅吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    C23为1nF。 一个示波器图是什么意思? 在通道1和通道2上并排放置?

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/995310-Automotive-Buck-Boost-V3-v26.png

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/995310-Automotive-Buck-Boost-V3-v26B.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我打算在某个时间使用两个探头捕获两个信号(例如、通道1和通道2)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    00001空载、13V 输入

    00002为1A 负载、13.5V 输入

    00003空载、25V 输入

    00004为1A 负载、25V 输入

    在通道1、SW2上触发、黄色。

    SW1是通道2、紫色。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4505.Scope-Images.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    从 SW 节点上的高抖动可以看出、该设计看起来非常不稳定。

    您能否使用快速入门计算器、输入您的设计数据并在此处共享该文件:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR519

    检查布局也很好。 从上面的共享文件,我不能识别任何这是小.
    只有两层板。 这样可能对于实现所需的性能至关重要。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_0.xlsm

    这是一个计算器填写我的价值。。

    这是板级配置文件、您能查看吗?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/995310_5F00_Automotive_5F00_Buck_5F00_Boost_5F00_V3_5F00_v26.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你在跟我开玩笑吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢提醒-我在这里设置了错误的标志或错过了发送最后的答复。

    从布局:

    - CSA 和 CSB 没有使用开尔文连接-与 SW1共用线路可能会拾取大量的干扰

    - SW1和 HO1建立一些接地回路在 MOSFET 侧

    - AGND 和 PGND 之间的连接点在哪里-推荐的是电源板

    拥有两层电路板可能对于获得所需的性能至关重要。

    有关 布局、请先查看此应用报告: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    我有一些问题要问您... 我是我们的小型制造工厂的所有者和印刷电路板设计师、仅接受过8年级的教育、并在大约8年的时间里进行了试用和错误测试、现在我还没有大多数工程师都有的"书籍"学习...

    1.开尔文连接-我从未需要使用我知道的开尔文连接、您说的是只需将其布放到远离 SW 节点的位置、从 CSA 和 CSB 引脚直接连接到电流检测电阻器的每一侧? 或者每个信号是否需要2个单独的布线?

    2.>>SW1和 HO1构建一些接地环路位于 MOSFET 侧-您的意思是什么?"这样的措辞是否符合您的预期? 如果是这样,我不明白。

    AGND 和 PGND 由跳线 R17连接。

    也许我只需要使用4层或6层电路板重新设计? 我从未设计过超过2层。 内层的最佳实践是什么? 您是否在内层上布置敏感信号、在外层上布置电源平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    对直流/直流功率级进行布局非常关键、许多项目都会影响该设计的性能和 EMI。

    由于该部分电路的 di/dt 和 dV/dt 较高、因此每条导线和每种尺寸的电流环路(与节点之间以及与节点之间的导线区域)都具有很大的影响。

    使用更多层(例如4层)进行设计会更容易实现这一点、因为您可以拥有一个专用的 GND 平面、而不会与需要电流绕过的其他信号对接。

    在上面的应用报告( https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3 )旁边、

    我将添加更多有关这方面信息的资源:(可以在 ti.com/psds 上找到 )

    电源布局的常见错误及规避方法 2022年
    构建电源—布局注意事项 2004.

    实验性电力电子课程和参考| TI.com ->所有都很好、但请查看布局部分

    您的问题的详细信息:

    1.

    开尔文连接:两条并行布线的专用电线-不与任何其他信号共享

    ->因此、将2根专用导线从 LM5177路由到检测电阻器、使它们保持较小的并联、避免任何快速开关信号并行运行或穿过这条线(SW1 CAN 除外、由于这会以相同的电压电平摆动、因此应在下面或上面的层运行)。

    2.

    抱歉、该措辞令人困惑。 我的意思是、SW1是从 LM5177从 HO1信号到 MOSFET 的电流返回路径。 由于这是高 dV/dt 和 di/dt 信号、因此连接到 MOSFET 的导线和返回路径应构建一个尽可能小的面积。 在 LM5177侧这仍然可以、但在 MSOFET 侧、这会变大并生成某种环路。 (注意:此处最好将两根电线分为两层、一层叠放)。

    对于内层、我将使用电源平面并在 OUT 上进行一次信号布线。

    另请查看 EVM 以了解有关功率级布线(这是一个4层电路板)的一些指导。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有建议,我正在工作的新布局和计划下星期完成它,我将上传文件,当我完成建议.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100_5F00_Charger_5F00_V4_5F00_v8.brd

    这是我经过重新设计的电路板布局布线、您能看一下它是否有改进吗?

    这是原理图...

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100_5F00_Charger_5F00_V4_5F00_v8.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    这项检讨需要一些时间、我应该能够在本周结束前进行。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    请在下面查看我的审核列表和带粗体标记的行项目、应再次选中它们

    电路板布局

    • 与 CS/CSG 感测电阻的开尔文连接->感测电阻的专用导线-未与 SW1合并
    • CSA 和 CSB 被 SW1或其他静态信号包围
    • 与 ISNS+/-检测电阻器的开尔文连接->与 R50处的 QR-Node 合并
    • HO1/SW1的小电流环路(SWx 和 HOx 相互连接)  
    • HO2/SW2的小电流环路(SWx 和 HOx 相互连接)  -> HO2可以稍微改善-例如旋转 R48
    • 输出电容器之后或之间的反馈连接
    • 靠近引脚的 VCC 电容器  
    • 使用 AGND 接地区域/平面(所有基于 AGND 的组件都放置并连接到该区域)
      这可以避免电流从电路的其他部分流过来干扰 LM5177模拟信号
    • AGND 和 PGND 连接在散热焊盘上

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为这些要点仍需改进?

    与 CS/CSG 感应电阻器的开尔文连接->感应电阻器的专用电线-未与 SW1

    我做了这个,但没有看到我的一个多边形与 R55焊盘合并,我修复了这个多边形问题...

    CSA 和 CSB 周围环绕着 SW1或其他静态信号

    我从 R54和 R55下移除了 SW1迹线、无法在不延长开尔文连接的情况下真正远离 SW1 ...

    与 ISNS+/-感应电阻器的开尔文连接->与 R50处的 QR-Node 合并

    放在顶层? 这是与 R55焊盘相同的问题,我把多边形边缘移动得更远了……

    输出电容之后或之间的反馈连接

    芯片的 VOUT 引脚20和 FB 布线是否可以与 ISNSN 开尔文连接(如 R51/R2连接中)一起使用?

    使用的 AGND 接地面积/平面(所有基于 AGND 的组件均放置并连接到此区域)
    这样可以避免电流从电路的其他部分流入来干扰 LM5177模拟信号[/报价]

    您能看到 GND 平面吗? AGND 称为 GND、电源 GND 为 PGND... 我认为多边形可以接受、对吧?

    我忘记了将 PGND 连接到电源板上的 GND、我将添加它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    是的、标记为粗体的文本是应该检查或改进的文本-从整个文本中、您还可以看到我检查过的内容。

    一条布线中的 VOUT 和 FB 没有问题- ISNSN 应单独放置

    没错、我错过了 GND 平面的分离-感谢您再次进行检查。

    注意: 我们没有 Eagle 作为布局工具-因此必须将其导入到我们的工具中-始终存在某些错误显示的风险。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100-Charger-V4-v14_5F00_2024_2D00_06_2D00_26.zip

    这是我的最终版本。 您能看一下您提到的所有方面的改进是否足够吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您共享的文件格式是什么?

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100-Charger-V4-v14.brd

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100_5F00_Charger_5F00_V4_5F00_v11.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    看起来对我很好。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    我的 PCB 刚到、我组装了2块、开关节点上的噪声和以前一样糟糕...

    我还有哪些其他选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke。

    它仍然看起来像 CSA/CSB 上来自峰值电流传感器的受干扰电流检测信号。

    该检测电阻的电感是否非常高?

    将检测电阻与连接端子位于长侧(宽)可能会有所帮助。

    此外、2个或3个并联感应电阻器以获得相同的值会降低电感。

    还可以再次检查 CSA/CSB 上的滤波器。  您在这里使用什么?

    您是否仍在使用10uH (远高于建议值)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将3 - 4m Ω 电阻器并联... 这两种电阻是 TLRP2B10ER004FTD 低电感电阻...

    滤波电容器为1nF、电阻为100欧姆...

    我仍在使用10uH、我现在将其换出、看看会发生什么情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    CSA/CSB 上的滤波器与转角频率相差太低、会滤除所有所需的动态滤波器。

    请在此处尝试 fSW = 400kHz 时的推荐滤波器:

    建议用于电流检测滤波器的 RDIFF 10. Ω μ A
    建议将 CDIFF 用于电流检测滤波器 180 pF

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4-Layer-3_5F00_3uH-CS-Filter.zip

    这是采用新型 CSA/CSB 滤波器和3.3uH 电感器得到的、这个电感器发挥了巨大的作用!

    我在升压区域仍然有噪声、尽管没有那么糟糕...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的更新。
    我很高兴听到这些变化带来的行为改善。
    Stefan 目前不在办公室、但明天会再来。

    如果您有任何其他未解决的问题或需要审核设计更改、请告知我们、Stefan 将 在接下来的两天内向您提出问题。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3100-V4-Inductor-Testing.zip

    这是4种不同电感器的测试文档、原始 PQ2614 10uH 绝对是最差的、PQ2614 2.2uH 和 IHLP6767 2.2uH 之间的比赛...

    我最关注的区域是12V 输入全电流负载... 这是最严重的噪声干扰、将成为电路的主要工作点。 需要调整电路的哪个部分以实现稳定性? 斜坡和 COMP 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    COMP 引脚负责确保环路稳定性。 因此、如果环路不稳定、它可能对 SW 上的抖动产生影响。 若要检查这一点、最好使用网络矢量分析器或检查负载阶跃的响应。

    如果已按照数据表中的建议设置了斜率补偿、这应该是可以的。 如果您想进行一些测试、如果这将有助于在此处改进、您可以选择较低的值来增加斜率补偿。

    我不确定文档中信息的正确解释、因为输出有时是电流、有时是电压。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在文字文档上存在混淆、输出端连接到电阻可调工作台负载中心 RIGOL DL3021。 具有 CC 负载模式和 CV 负载模式、转换器在对电池充电时都会看到这两种模式、这就是我使用两种方式进行测试的原因。。。

    我降低了斜率值并得到了非常相似的结果、所以我打算做一些长期测试、但我对目前的性能非常满意...

    升压模式下的抖动是大问题还是您有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您能否确认 CFG 引脚上的电阻器的阻值保持在原理图中所示的2.7k 之前。

    我也可以是 DRSS、但使用2.7k 时、它将被禁用。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFG 引脚仍然为2.7k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的确认。

    如果我是对的、我会再次检查图表

    通道1连接到 SW2

    通道2连接到 SW1

    好。

    您能否再次绘制此图像并在下降沿触发:

    示波器图像#38:电感器–2.2uH IHLP6767、输入–12.0V、输出–2A。

    在随后的下降沿不会看到任何抖动。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2308.SDS00049.png

    当我在下降沿触发时、下降沿上没有抖动、但无论我在哪里触发、上升沿上都有抖动。。。

    这还不重要吗?

    但在我的所有 读数中、黄色是通道1-SW1、紫色是通道2-SW2。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您位于示波器通道上。

    再次感谢您在下降沿测量 SW2。 这表明开关频率保持稳定、只是稳压正常工作。

    这是可以的。

    此致、

     Stefan