This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS1641相关问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392424/tps1641-tps1641-related-issues

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TCAN1145-Q1

工具与软件:

您好!

在电路中使用 TCAN1145-Q1时、测试电流的常规脉冲电流约为50mA、如下图所示。 移除 TCAN1145-Q1、电流已恢复正常。 原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    您能否提供原理图的快照?

    您在  TCAN1145-Q1之前使用的是 TSP1641?

    请说明您使用的 TPS1641型号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、组件模型编写不正确。 客户正在使用 TPS1641。 请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    在 TPS1641之后的输出负载类型是什么? 它是开关负载吗?

    请注明 TPS1641的完整器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Amrit、

    TPS1641的后级连接到 DCDC、完整型号为 TPS16412DRCR。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno Zhang、

    由于您在负载处使用直流/直流转换器、可能已检测到开关频率大于5Hz 的输入至输出短路。

    有关更多详细信息、请参阅以下部分。

    请使用尺寸相同且引脚对引脚与 TPS16412相同的 TPS16416。

    谢谢你

    Amrit