This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:在1.8V 电源电压下以 SVDD 运行时的 SDA 灌电流能力

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385224/lm3435-sda-current-sinking-capability-when-operating-with-svdd-at-1-8-v

器件型号:LM3435
Thread 中讨论的其他器件: LM3534

工具与软件:

您好!

我正在使用 LM3435评估套件、我注意到随着 SVDD 接近1.8V、LM3435向 SDA 引脚灌入的电流越来越小、这限制了 LM3435拉 SDA 信号的能力。  我已经看到这会导致通信错误、因为对于主机微控制器(I MX 8M Plus) 来从 LM3435接收 ACK。  请参阅下面的捕获信息

下表汇总了我在使用10k Ω 上拉电阻器时的发现

SVDD I2C SDA 低电压 SDA 上拉电阻器上的电流
1.9 V 40mV 0.186 mA
1.84 V 400mV 0.144 mA
1.8V 580mV 0.112 mA

当在1.8V SVDD 下使用2.5kOhm 上拉电阻时、LM3435只能将 I2C 数据线下拉至1.44V、对应于0.114 mA 的上拉电流、该电流通过10k Ω 的0.112 mA 测量值进行跟踪。

这是 LM3435的预期行为吗?

我的评估套件是否有损坏的芯片或非常异常的芯片?

在1.8V SVDD 下运行时、LM3435能够可靠使用的最小上拉电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    请给我一些时间来检查、我们稍后会给您回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    由于这是一款有点旧的器件、我手中没有 EVM 板。 但我在线申请了 EVM、它已经发货。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    您是否收到了 EVM、或者您是否有任何有关调查的更新?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 实际上、我昨天刚刚验证了您在 EVM 上所说的行为、我将与我们的设计人员一起弄清楚根本原因是什么、但您会发现此器件是一款非常旧的器件、我们正在寻找其设计文件、但我们尚未找到它。 我很抱歉、到目前为止、我不能给你一个明确的答复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您能否增加您的上拉电阻器、以查看此问题是否仍然存在? 如果可能、您能否向我展示您的原理图和工作条件?

    由于我刚刚发现没有下拉的波形在第九个时钟、它应该是 ACK 信号、并且我测量的波形与您测量的波形不同。 我怀疑我使用的 MCU 不支持1.8V、因此它在我的 EVM 上无法正常工作。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您是否尝试过增大上拉电阻或者这里是否有任何更新?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    我们发现、作为 I2C 总线上的唯一器件、LM3435通过测试可在1.8V 电压下使用~20k Ω 电阻器工作。  但是、随着我们添加了其他 I2C 器件和电压转换器、LM3435无法通过20k Ω 的上拉电阻将 SDA 拉至低电平。

    我们通过将 LM3435移至在2.5V 电压下运行的 I2C 总线的较高电压段、在我们的产品设计中解决了这一问题。 在2.5V 电压下运行时、SDA 引脚 可使用200欧姆的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    很抱歉给您带来不便、但很高兴听到您的回答。

    由于 LM3534是一款相当旧的器件、能否了解您的应用、从而了解我们是否有适合您的新款器件? 谢谢!

    或者您能告诉我您更喜欢 LM3435的哪个功能吗?

    BR、Jared