Other Parts Discussed in Thread: LM3435
Thread 中讨论的其他器件: LM3534
工具与软件:
您好!
我正在使用 LM3435评估套件、我注意到随着 SVDD 接近1.8V、LM3435向 SDA 引脚灌入的电流越来越小、这限制了 LM3435拉 SDA 信号的能力。 我已经看到这会导致通信错误、因为对于主机微控制器(I MX 8M Plus) 来从 LM3435接收 ACK。 请参阅下面的捕获信息

下表汇总了我在使用10k Ω 上拉电阻器时的发现
| SVDD | I2C SDA 低电压 | SDA 上拉电阻器上的电流 |
| 1.9 V | 40mV | 0.186 mA |
| 1.84 V | 400mV | 0.144 mA |
| 1.8V | 580mV | 0.112 mA |
当在1.8V SVDD 下使用2.5kOhm 上拉电阻时、LM3435只能将 I2C 数据线下拉至1.44V、对应于0.114 mA 的上拉电流、该电流通过10k Ω 的0.112 mA 测量值进行跟踪。
这是 LM3435的预期行为吗?
我的评估套件是否有损坏的芯片或非常异常的芯片?
在1.8V SVDD 下运行时、LM3435能够可靠使用的最小上拉电阻是多少?