请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751EVM 主题中讨论的其他器件:TPS25751
工具与软件:
TPS25751的数据表表明、PPHV 是双向的、可作为 PDO 的源(9V@3A 或27W)
是这样吗?
如果是、是否可以让 TPS25751-EVM 提供9V@3A 电流?
需要更改哪些设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TPS25751的数据表表明、PPHV 是双向的、可作为 PDO 的源(9V@3A 或27W)
是这样吗?
如果是、是否可以让 TPS25751-EVM 提供9V@3A 电流?
需要更改哪些设置?