This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:能否实现双相运行?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393939/tps62442-dual-phase-operation-possible

器件型号:TPS62442

工具与软件:

您好!

当我计划使用 TPS62442作为双路输出降压转换器时、我想在同一项目中的双相配置使用相同的稳压器、通过"短接"两个输出通道(如附图所示)提供更大的输出电流(4A)、并且仅使用一个电阻分压器连接到两个反馈引脚(绿色:新连接、红色:已删除)。



在双相配置中使用稳压器时、我是否需要注意什么、或者您是否不建议在此模式下使用稳压器?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    感谢您使用 E2E。

    您认为的配置尚未经过测试。 我在可用的 PSpice 瞬态模型的帮助下快速对该配置进行了仿真 、发现它可以正常工作、但 Vout 看起来并不稳定。

    我不推荐这种配置、因为有多个单相4A 器件(例如 TPS62810)在经过测试的配置下运行、而且您还可以节省解决方案尺寸和 BOM 成本。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您的快速回复和仿真。

    当然、还有其他小型器件能够提供更大的电流、但我们的想法是、如果我在同一个板上使用这个稳压器、我或许能够重复使用它。

    此外、Vout 在仿真中看起来不实、也许我要使用评估板来测试它。 如果传递函数稳定、无需担心。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    非常感谢您的反馈。

    然后、我现在将关闭该主题。 您仍然可以在该主题帖关闭后回复该主题帖、如果您有更多问题、也可以创建新主题帖。

    此致、

    Andreas。