工具与软件:
您好!
当我计划使用 TPS62442作为双路输出降压转换器时、我想在同一项目中的双相配置使用相同的稳压器、通过"短接"两个输出通道(如附图所示)提供更大的输出电流(4A)、并且仅使用一个电阻分压器连接到两个反馈引脚(绿色:新连接、红色:已删除)。
在双相配置中使用稳压器时、我是否需要注意什么、或者您是否不建议在此模式下使用稳压器?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Julian、您好!
感谢您使用 E2E。
您认为的配置尚未经过测试。 我在可用的 PSpice 瞬态模型的帮助下快速对该配置进行了仿真 、发现它可以正常工作、但 Vout 看起来并不稳定。
我不推荐这种配置、因为有多个单相4A 器件(例如 TPS62810)在经过测试的配置下运行、而且您还可以节省解决方案尺寸和 BOM 成本。
此致、
Andreas。