This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:引脚 FMEA 数据

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390785/tps54334-pin-fmea-data

器件型号:TPS54334

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户正在将 TPS54334用于 其应用。 但他们 希望 使用当前解决方案获得功能安全认证。    

因此他们想要获取 功能安全信息。 我知道该器件不是功能安全型器件、但 您能否提供  TPS54334的引脚 FMEA 数据?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能不能和我们分享一下客户和终端设备是什么?

    现在我们没有 Pin FMEA 数据、但我可以测试并生成报告、这可能需要一些时间。 客户可以在2周内使用吗? 我首先需要申请该 EVM。

    谢谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI、  

    感谢您的评论。  

    -客户: LS Electric

    -应用:带 STO 功能的逆变器。  

    如果您分享 PIN FMEA 的 EVM 测试结果、它应该能够为客户提供很大的帮助。 2周是可以的。  

    如果您完成、请分享结果。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将在获得结果后进行更新。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    连接 TPS54334引脚 FMEA。

    谢谢、BEST regards.e2e.ti.com/.../TPS54334-pin-FMEA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:  

    感谢 您的支持。  

    我对 VSENSE 端口有疑问。  

    上述、一旦 VSENSE 引脚开路或短接至 GND、" VOUT >> than programmed output voltage"

    但我们可以在数据表上看到以下评论。  

    "PGOOD 引脚是一个开漏 MOSFET、当 VSENSE 引脚电压低于基准电压的84%或高于 Vref 的116%时、该引脚被拉至低电平、当 VSENSE 引脚电压处于 Vref 的90%至110%时、被拉至高电平。"

    一旦  VSENSE 引脚开路或短接至 GND (小于基准的84%)、我认为器件会识别出输出欠压、并且 PGOOD 引脚被拉低。 对吗?

    如果器件识别出输出欠压 (低于基准电压的84%)、TPS54334下一步会运行什么? 是否正在尝试通过 PGOOD 引脚被拉至低电平来提高输出电压?  

    R6在下面的原理图中打开后、TPS54334的工作原理是什么? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请允许我检查一下、

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:  

    感谢您的评论。  

    很抱歉推送您、但我何时能得到您的反馈?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PGOOD 是可以显示 Vout 运行的信号标志、当 VSENSE 高于/低于设置时、PGOOD 被拉至低电平、但它不会更改内部开关逻辑。

    当 VSENSE 悬空/连接到 GND 时、VSENSE 为低电平、器件切换到更高的 Vout、Vout 接近 Vin。

    谢谢、此致。