工具与软件:
尊敬的团队:
客户正在将 TPS54334用于 其应用。 但他们 希望 使用当前解决方案获得功能安全认证。
因此他们想要获取 功能安全信息。 我知道该器件不是功能安全型器件、但 您能否提供 TPS54334的引脚 FMEA 数据?
请告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、GUI:
感谢 您的支持。
我对 VSENSE 端口有疑问。
上述、一旦 VSENSE 引脚开路或短接至 GND、" VOUT >> than programmed output voltage"
但我们可以在数据表上看到以下评论。
"PGOOD 引脚是一个开漏 MOSFET、当 VSENSE 引脚电压低于基准电压的84%或高于 Vref 的116%时、该引脚被拉至低电平、当 VSENSE 引脚电压处于 Vref 的90%至110%时、被拉至高电平。"
一旦 VSENSE 引脚开路或短接至 GND (小于基准的84%)、我认为器件会识别出输出欠压、并且 PGOOD 引脚被拉低。 对吗?
如果器件识别出输出欠压 (低于基准电压的84%)、TPS54334下一步会运行什么? 是否正在尝试通过 PGOOD 引脚被拉至低电平来提高输出电压?
R6在下面的原理图中打开后、TPS54334的工作原理是什么? 请告诉我您的意见。
谢谢你。