Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS51206
主题中讨论的其他器件: TPS51206
工具与软件:
您好!
我们一直存在将 TPS6521901与 AM6234处理器配合使用时的间歇性残余电压问题。
本设计参考了 slvafd0b 以获得为 AM62x 处理器供电的建议。 在此设计中、我们将 BUCK1输出修改为0.85V、可在 PMIC 上电时正常工作。 但是、它通常无法上电、因为当它在 Buck2上遇到残余电压时、它会卡滞。 通常、如果我们非常快速地循环通电、我们可以让评估板上电。 我们还在中确认了这一点不受外部连接(USB 或 UART 调试连接)的影响。 在没有任何外部连接的情况下、该行为保持不变。
我们的第一个假设是存在电容问题。 但是、输出电容似乎符合要求(如下):
BUCK1:146.94uF、在30-220uF 范围内、适用于高带宽准固定频率
Buck2:81.82uF、在30uF 至220uF 范围内、适用于高带宽准固定频率
BUCK3:117.54uF、在30uF 至220uF 范围内、适用于高带宽准固定频率
LDO1:2.31uF、在1.6-20uF 范围内
LDO2:2.2uF、1.6-20uF 范围内
LDO3:2.2uF @ PMIC、15.27uF @ ARM (<30uF 慢速斜坡@负载)
LDO4:2.2uF、1.6-4uF 范围内
寄存器输出:
0x9 = 0xB3 (高 BW)
0xA = 0x8A (高 BW)
0x2B = 0x03 (INT_RV_IS_SET = 1、INT_TIMEOUT_RV_SD_IS_SET = 1)
0x31 = 0x2 (Buck2_RV = 1)
0x32 = 0x04 (TIMEOUT = 0、BUCK3_RV_SD = 1)
BUCK1_SEQUENCE_SLOT = 0x52
Buck2_SEQUENCE_SLOT = 0x04
BUCK3_SEQUENCE_SLOT = 0x40
POWER_UP_SLOT_DURATION_1 = 0x49
POWER_UP_SLOT_DURATION_2 = 0x57
我们的5V 输入直接由台式电源供电(请参阅随附的屏幕截图)。 
如果您有任何避免 RV 错误的建议、请告知我。 如有必要、我很乐意提供其他信息。