This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:上电时的残余电压(RV)问题

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS51206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389359/tps65219-residual-voltage-rv-issue-on-power-up

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS51206

工具与软件:

您好!

我们一直存在将 TPS6521901与 AM6234处理器配合使用时的间歇性残余电压问题。

本设计参考了 slvafd0b 以获得为 AM62x 处理器供电的建议。 在此设计中、我们将 BUCK1输出修改为0.85V、可在 PMIC 上电时正常工作。 但是、它通常无法上电、因为当它在 Buck2上遇到残余电压时、它会卡滞。 通常、如果我们非常快速地循环通电、我们可以让评估板上电。 我们还在中确认了这一点不受外部连接(USB 或 UART 调试连接)的影响。 在没有任何外部连接的情况下、该行为保持不变。

我们的第一个假设是存在电容问题。 但是、输出电容似乎符合要求(如下):

BUCK1:146.94uF、在30-220uF 范围内、适用于高带宽准固定频率

Buck2:81.82uF、在30uF 至220uF 范围内、适用于高带宽准固定频率

BUCK3:117.54uF、在30uF 至220uF 范围内、适用于高带宽准固定频率

LDO1:2.31uF、在1.6-20uF 范围内

LDO2:2.2uF、1.6-20uF 范围内

LDO3:2.2uF @ PMIC、15.27uF @ ARM (<30uF 慢速斜坡@负载)

LDO4:2.2uF、1.6-4uF 范围内

寄存器输出:

0x9 = 0xB3 (高 BW)

0xA = 0x8A (高 BW)

0x2B = 0x03 (INT_RV_IS_SET = 1、INT_TIMEOUT_RV_SD_IS_SET = 1)

0x31 = 0x2 (Buck2_RV = 1)

0x32 = 0x04 (TIMEOUT = 0、BUCK3_RV_SD = 1)

BUCK1_SEQUENCE_SLOT = 0x52

Buck2_SEQUENCE_SLOT = 0x04

BUCK3_SEQUENCE_SLOT = 0x40

POWER_UP_SLOT_DURATION_1 = 0x49

POWER_UP_SLOT_DURATION_2 = 0x57

我们的5V 输入直接由台式电源供电(请参阅随附的屏幕截图)。

如果您有任何避免 RV 错误的建议、请告知我。 如有必要、我很乐意提供其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 请查看以下反馈/问题:

    • 您知道为什么 VSYS (输入电源)具有显著的噪声吗?
    • 您是否可以增加 VSYS 的压摆率以 使其更快(在大约3ms 内从0V 变为5V)?
    • TPS65219 01. 配置为打开 Buck3 Buck2后6ms 但示波器捕获显示了反馈问题。 有一个外部连接、用于在 Buck3上强制施加电压。  
    • 您能否将 PMIC 与任何负载完全隔离、并在 VSYS 上使用更快的压摆率测试上电序列?
    • 您还能否分享 PMIC 原理图?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。

    1) 1)我不知道为什么输入端有显著的噪声。 将在下周提供有关使用的确切电源的信息。 此外、从技术角度而言、这不是 PMIC 所看到的、因为我有一个电源或电路可以切换5V 电压。 下周也会提供这个波形。

    2)如上所述,下周将提供更多数据。 理论上、我可以通过移除设计中的大容量电容器来延长上升时间、但更愿意将其保持开启状态、以帮助更大限度地减少输入纹波。  

    3)我明白你在这里说什么。 我无法解释为什么系统会反馈、但可以提供更多信息。 我正在将 TPS51206稳压器用于 DDR 终端。 除了 AM6254之外、这是唯一一个同时存在 BUCK2 3.3V 和 BUCK3 1.2V 的地方。 这是在62X 的其中一个评估设计中使用的推荐器件。 是否可能在器件达到3.1V 至6.5V 的有效工作电压范围(或更有可能是2.67V 至3V 的欠压范围)之前通过该器件进行反馈? 根据波形、BUCK3稳压器似乎在3.3V BUCK2轨达到2.7V 时开始衰减、因此这在我看来似乎合理。

    4) 4)我已将原理图的 PMIC 部分附在此处。 我可以移除降压电感器、就像移除隔离一样。 请注意、此设计中有适用于此器件-01和-07型号的配置选项。

    5) 5)是、请参阅上面的内容。 很乐意分享可帮助解决此问题的其他详细信息。

    谢谢!

    Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 当您提供第1/2项中的数据时、我们将查看#3/4中提供的详细信息。  

    谢谢!

    Brenda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更新信息、请参阅随附的、其中显示了 PMIC 的5V 输入。 此外、应注意的是、噪声是示波器捕获上的持久性的产物、在直接探测时看起来很干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tony。 您的新捕获仍在 Buck3上显示反馈问题。 您是否还可以将负载与所有 PMIC 电源轨断开并捕获上电序列?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_PMIC_2D00_PARTIAL.pdf

    该设计中涉及 PMIC 的完整部分请参见随附的。 基本上、只有6254AMC 处理器和 DDR4内存都连接到有问题的两个电源轨。 至于隔离、我所能做的最好的事情就是将处理器保持在复位状态、并通过移除 R513来禁用 VTT 生成器(U99)。 对其他建议持开放态度、但这似乎是我最后提出的最简单的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是否是在 PMIC 隔离的情况下捕获的最后一个示波器捕获?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、配置与之前相同、仅显示电源的输出侧或而不是输入侧。 我会在有机会修改和截取"隔离"配置的屏幕截图时告诉您。

    原理图中是否有突出的内容? 如前所述、我认为我遵循了将 TPS65219与 AM62x 系列搭配使用的应用手册、但如果您发现设计中有问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在可搜索的 PDF 中共享原理图?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、这正是我所能提供的。 我能够禁用 TPS51206稳压器并使处理器保持在复位状态、但性能似乎没有任何变化。 仍然有一些反馈在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 与禁用 TPS51206时的降压3 DDR4比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的应用使用单个 DDR 器件、则应该能够在不使用 VTT LDO 的情况下测试原型板。 可通过以下链接找到 TPS6521907 TRM。 您能看一下第5页上的上电时序图、并告知我们是否在 Buck3导通前所有电源轨?

    链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucl9

    同时、您是否还可以将 E2E 提交给 AM62x 处理器团队以请求原理图审阅、以便他们可以提供有关处理器和外设连接的反馈?  

    谢谢!

    Brenda