This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:让电量监测计了解 DF 编辑

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27532-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391264/bqstudio-make-the-fuel-gauge-aware-of-df-edits

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ27532-G1

工具与软件:

您好、TI 团队。

更换 DF 以准备学习周期后、是否需要重新启动或冷启动电量监测计?

问题原因:

通常情况下、我认为完全充电容量和剩余容量复制了设计容量值、但即使我在 bqstudio 中对其进行编辑后、似乎仍指的是工厂设计容量。

即使我进行了预放电或充电、容量也与我设置的设计容量有很大差异。

此致、

Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi

    您正在使用哪种器件?

    请写入电量计、然后读取电量计以验证值更新。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    提示我提出此问题的器件是 BQ27532-G1。

    不过、我怀疑这不是特定器件的特定问题、而是一般的 TI 监测计操作问题。 我怀疑我的程序中有缺失的东西。

    我的 BQSTUDIO 运行:

    1.
    编辑 DesignCapacity (1000=>3000)后、按"Read All"。
    DesignCapacity 仍为3000。 这是可以的

    2.
    转至 Registers 选项卡并查看 FullChargeCapacity 和 RemainingCapacity。
    此时、编辑 DF DesignCapacity 不会产生效果(即值没有变化)。
    该值接近默认的1000mA .DesignCapacity

    3.
    充电和放电电流为0.2C。
    充电和放电容量均约为2800mA 100。
    但是、FullChargeCapacity 和 RemainingCapacity 不是基于3000mA 的 DesignCapacity、而是基于1000mA H.的默认 DesignCapacity 值 具体而言、充放电后、它们变为约980mA 十六进制

    在执行上述步骤1之后、是否应重新启动或冷启动燃油表、以防止出现上述问题3?

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi

    1)您需要更改"Data Flash"选项卡中的值(与您正在执行的操作相同)、然后依次按"Write All"和"Read All"、该值应该会发生变化。

    您还可以使用 BQstudio 上的 Advanced comms 选项卡写入值。

    电压电平是否高于闪光灯更新正常电压?

    尝试写入时、BQstudio 的左下角是否有任何错误。

    2) RemCap 和 FCC 由电量计计算、为只读参数。 它们与设计容量不同。

    3) 3)是、让我们首先正确配置设计容量。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我之前评论中的数字1到3是指示 BQSTUDIO 中操作顺序的数字。
    很抱歉、如果很难理解。
    我将以此为基础回答1和2。

    1. 当更新 DF 时,电压总是超过 Configuration:Power:Flash Update OK Voltage .
    DesignCapacity 设置成功。

    2. 我认为你是对的。
    然而、当出现以下条件时、会使用 DF 的 DesignCap 计算 FCC 和 RemCap、对吧?

    '更新 DF 后、重新启动仪表(或冷启动)。'

    我想确认这一点。 我希望 FCC 和 RemCap 会自动更正为接近3000的值(我编辑的 DesignCap 值)。
    然而,我无法通过我在上一篇文章中展示的程序来确认这一点。
    我怀疑原因是我在操作过程中丢失了"restart|reset|etc the heauge (重新启动|reset|etc 测量仪表)"。

    我应该在编辑 DF 后发送复位命令吗? (示例:BQ27532-G1的 CONTROL () RESET)

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2) 2)是、学习周期完成后、FCC 和 RemCap 将更新。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    当电量监测计通过 POR 运行时、它会根据 DesignCapacity 等计算 FCC、对吧?

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi

    有许多因素会影响 FCC、包括设计容量、但也包括其他因素、例如电池组温度、随着电量监测计获取有关电池组的更多信息并更新 Qmax、FCC 将有所提高。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我知道​​更新因子中涉及许多值、例如 Qmax 和温度。

    这是否也适用于 POR?

    POR 后的 FCC 是否取决于 FCC、温度、周期计数、内部电阻、SoH 和 DesignCapacity 等?

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、即使在 POR 后、电量监测计也会使用这些参数来计算 FCC。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    好的、谢谢。

    此致、
    Hitoshi