主题中讨论的其他器件: BQ27532-G1
工具与软件:
您好、TI 团队。
更换 DF 以准备学习周期后、是否需要重新启动或冷启动电量监测计?
问题原因:
通常情况下、我认为完全充电容量和剩余容量复制了设计容量值、但即使我在 bqstudio 中对其进行编辑后、似乎仍指的是工厂设计容量。
即使我进行了预放电或充电、容量也与我设置的设计容量有很大差异。
此致、
Hitoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队。
更换 DF 以准备学习周期后、是否需要重新启动或冷启动电量监测计?
问题原因:
通常情况下、我认为完全充电容量和剩余容量复制了设计容量值、但即使我在 bqstudio 中对其进行编辑后、似乎仍指的是工厂设计容量。
即使我进行了预放电或充电、容量也与我设置的设计容量有很大差异。
此致、
Hitoshi
尊敬的 Evan:
提示我提出此问题的器件是 BQ27532-G1。
不过、我怀疑这不是特定器件的特定问题、而是一般的 TI 监测计操作问题。 我怀疑我的程序中有缺失的东西。
我的 BQSTUDIO 运行:
1.
编辑 DesignCapacity (1000=>3000)后、按"Read All"。
DesignCapacity 仍为3000。 这是可以的
2.
转至 Registers 选项卡并查看 FullChargeCapacity 和 RemainingCapacity。
此时、编辑 DF DesignCapacity 不会产生效果(即值没有变化)。
该值接近默认的1000mA .DesignCapacity
3.
充电和放电电流为0.2C。
充电和放电容量均约为2800mA 100。
但是、FullChargeCapacity 和 RemainingCapacity 不是基于3000mA 的 DesignCapacity、而是基于1000mA H.的默认 DesignCapacity 值 具体而言、充放电后、它们变为约980mA 十六进制
在执行上述步骤1之后、是否应重新启动或冷启动燃油表、以防止出现上述问题3?
此致、
Hitoshi
你好、Hitoshi
1)您需要更改"Data Flash"选项卡中的值(与您正在执行的操作相同)、然后依次按"Write All"和"Read All"、该值应该会发生变化。
您还可以使用 BQstudio 上的 Advanced comms 选项卡写入值。
电压电平是否高于闪光灯更新正常电压?

尝试写入时、BQstudio 的左下角是否有任何错误。
2) RemCap 和 FCC 由电量计计算、为只读参数。 它们与设计容量不同。
3) 3)是、让我们首先正确配置设计容量。
此致、
Evan
尊敬的 Evan:
我之前评论中的数字1到3是指示 BQSTUDIO 中操作顺序的数字。
很抱歉、如果很难理解。
我将以此为基础回答1和2。
1. 当更新 DF 时,电压总是超过 Configuration:Power:Flash Update OK Voltage .
DesignCapacity 设置成功。
2. 我认为你是对的。
然而、当出现以下条件时、会使用 DF 的 DesignCap 计算 FCC 和 RemCap、对吧?
'更新 DF 后、重新启动仪表(或冷启动)。'
我想确认这一点。 我希望 FCC 和 RemCap 会自动更正为接近3000的值(我编辑的 DesignCap 值)。
然而,我无法通过我在上一篇文章中展示的程序来确认这一点。
我怀疑原因是我在操作过程中丢失了"restart|reset|etc the heauge (重新启动|reset|etc 测量仪表)"。
我应该在编辑 DF 后发送复位命令吗? (示例:BQ27532-G1的 CONTROL () RESET)
此致、
Hitoshi