This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:ACC 模式和禁用模式下的功耗

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392877/bq35100-power-consumption-in-acc-mode-and-disabled-mode

器件型号:BQ35100

工具与软件:

监测计团队、

我们的客户使用该 EVM 来测量 BQ35100的功耗。  它们仅在 ACC 模式下运行(或禁用)。

GE 为低电平时、测量值为1.16uA。  数据表的第6.3节显示了0.05uA。

在 GE 高电平和 GaugeStart ()尚未发送的情况下、测量值显示为102uA。  我在数据表中没有看到该规格。

发送 GE 高电平和 GaugeStart()后、测量值为167uA。  数据表在第6.5节中规定为130uA。   

为什么他们看到这些值?  他们是否可能需要从 EVM 中移除一些东西来进行精确的测量?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    这些是典型值。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    GE 低值超过20倍。  1.16uA 与0.05uA。  这仍然是我们所期望的吗?   

    谢谢!
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    请允许我留出一些时间来在 EVM 上验证这些 IQ 数据。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  谢谢 Evan。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我会向您发送相关电子邮件。

    此致、

    Evan