Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 工具与软件:
监测计团队、
我们的客户使用该 EVM 来测量 BQ35100的功耗。 它们仅在 ACC 模式下运行(或禁用)。
GE 为低电平时、测量值为1.16uA。 数据表的第6.3节显示了0.05uA。
在 GE 高电平和 GaugeStart ()尚未发送的情况下、测量值显示为102uA。 我在数据表中没有看到该规格。
发送 GE 高电平和 GaugeStart()后、测量值为167uA。 数据表在第6.5节中规定为130uA。
为什么他们看到这些值? 他们是否可能需要从 EVM 中移除一些东西来进行精确的测量?
谢谢!
Darren