Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E
工具与软件:
您好!
我有一个使用 BQ25618E 的定制电路板。
我使用电池完成了几个充电周期、有时永远不会达到 ITERM 电流、充电器永远不会完成充电。
正如您在下图中看到的、充电器会继续或多或少地为100 mA 供电。
根本原因可能是什么?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在寄存器中一切看起来正常。 I 还测得的 VBAT = 4.463V、这对于编程的 VBAT = 4.47V 是正常的
以下是发生这种情况时的寄存器映射读数:
| REG01 | 0x16 |
| REG02 | 0xA6 |
| REG03 | 0x22 |
| REG04 | 0xD1 |
| REG05 | 0x8F |
| REG06 | 0xE6 |
| REG07 | 0x55 |
| REG08 | 0x74 |
| REG09 | 0x02 |
| REG0A | 0x80 |
| REG0C | 0xF5 |