This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:有时永远达不到 ITERM

Guru**** 2554820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384469/bq25618e-iterm-is-never-reach-sometimes

器件型号:BQ25618E

工具与软件:

您好! 

我有一个使用 BQ25618E 的定制电路板。

我使用电池完成了几个充电周期、有时永远不会达到 ITERM 电流、充电器永远不会完成充电。

正如您在下图中看到的、充电器会继续或多或少地为100 mA 供电。

根本原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    - ITERM 设置为40mA

    - ITERM 已启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否提供完整的寄存器映射读数? "如果器件处于 IINDPM/VINDPM 调节或热调节状态、则实际充电电流将小于终止值。 在这种情况下、终止被暂时禁用。"

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在寄存器中一切看起来正常。 I 还测得的 VBAT = 4.463V、这对于编程的 VBAT = 4.47V 是正常的

    以下是发生这种情况时的寄存器映射读数:

    REG01 0x16
    REG02 0xA6
    REG03 0x22
    REG04 0xD1
    REG05 0x8F
    REG06 0xE6
    REG07 0x55
    REG08 0x74
    REG09 0x02
    REG0A 0x80
    REG0C 0xF5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、它似乎只在暖温时才发生。 但除非我误解它不应该发生、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG0x09表示热电池温度故障。 如数据表中所示"在温温度(T3-T5)下、充电电压降至4.1V 或保持在 VREG (JEITA_VSET)。 并且充电电流可被减少至一个可编程水平(缺省值0%、20%、50%、100%)。 T3-T5中禁用电池终止。' WARM 禁用终止。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我漏掉了这个。  
     TI 选择 不在温控温度下终止充电是否有具体原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑、因为上一代禁用了热温度下的端接。

    此致、

    Mike Emanuel