This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37-Q1:输出上拉电阻的推荐值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395070/tps37-q1-recommended-value-of-output-pull-up-resistor

器件型号:TPS37-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!
您能告诉我 TPS37-Q1的输出上拉电阻的建议值吗?
我正在考虑使用通过2.2kΩ 电阻器上拉至 VDD (3.3V)的/RESET1_OVOD 和/RESET2_UVOD 输出。
有什么问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    一个连接到3.3V 的2.2kΩ 上拉没有问题。 对于 TPS37-Q1、不要突破10mA 的最大 RESET 引脚电流。

    如果您想共享您的原理图、我很乐意查看。

    谢谢!
    约书亚