请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS37-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
您能告诉我 TPS37-Q1的输出上拉电阻的建议值吗?
我正在考虑使用通过2.2kΩ 电阻器上拉至 VDD (3.3V)的/RESET1_OVOD 和/RESET2_UVOD 输出。
有什么问题吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.