This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:10-15分钟后停止工作

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394396/lm5176-q1-stop-working-after-10-15-minutes

器件型号:LM5176-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5176

工具与软件:

您好!

我正在使用 LM5176进行直流/直流降压/升压转换器设计。

规范:

输入:9V 至36V

输出:12V/6A

开关频率:280kHz

-------------------------------------------------------

黄色-高侧开关

红色-低侧开关(反相)

如图所示、高侧和低侧开关操作之间几乎没有死区时间。

问题1:如何添加死区时间?

--------------------------------------------------------

最初10-15分钟、它工作正常、然后突然停止工作。 1小时或1.5小时后、它同样有效。 停止工作后、我检查了 Vcc、它完全为零、EN 引脚电压大约为0.7V (施加了24V 的输入电压)、从数据表中可以看到欠压截止。 5-10分钟后、Vcc 恢复到7V 且 EN 引脚电压尝试上升、但由于某些问题、无法恢复。 EN 引脚持续切换、比如高-低-高-低。 IC 不会变 热、因此我不认为问题是热截止。  

问题2:采取上述行动的可能原因是什么? 那么、  解决方案是什么呢?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    1. 您可以看到有一个大约10ns 的死区时间、该时间应该是多少。 对我来说、这看起来不错。

    2.您检查过电路的温度吗? 关断前 PCB/元件短路时的最热点是什么?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    感谢您的答复。

    1.我认为如图所示脉冲重叠 至少20ns、表示没有死区时间。 顺便说一下、我使用反向并联二极管增加了栅极电阻器、这对我有一点帮助。

    2.为温度测量,我只有激光测温枪 (没有相机),只给我温度值。 I 测量了高侧 MOSFET 的最热点、温度约为65摄氏度、SW 结温约为60摄氏度、IC 温度低于40摄氏度。

    室温约为24摄氏度、因此会快速冷却。  

    我想我必须检查1比1部件的更换情况、还必须检查。 您能猜测哪个组件损坏概率最高吗?

    我还为其他董事会做了准备、他们都按预期工作。 由于热管理的问题、我不能长期忍受、因为温度刚刚超过70摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于100ns/div 的水平刻度、此死区时间显而易见。

    我漏掉了放置栅极电阻器的方法、将其移至右下边界。 您能告诉我您在这里使用的是哪些值吗?

    如果使用栅极电阻器、则可能会担心内部电路不会违反死区时间。 因此、如果使用栅极电阻器、则该电阻器应小于5 Ω、但也取决于栅极电荷。

    此致、

     Stefan