Other Parts Discussed in Thread: LM5176
Thread 中讨论的其他器件:LM5176
工具与软件:
您好!
我正在使用 LM5176进行直流/直流降压/升压转换器设计。
规范:
输入:9V 至36V
输出:12V/6A
开关频率:280kHz
-------------------------------------------------------

黄色-高侧开关
红色-低侧开关(反相)
如图所示、高侧和低侧开关操作之间几乎没有死区时间。
问题1:如何添加死区时间?
--------------------------------------------------------
最初10-15分钟、它工作正常、然后突然停止工作。 1小时或1.5小时后、它同样有效。 停止工作后、我检查了 Vcc、它完全为零、EN 引脚电压大约为0.7V (施加了24V 的输入电压)、从数据表中可以看到欠压截止。 5-10分钟后、Vcc 恢复到7V 且 EN 引脚电压尝试上升、但由于某些问题、无法恢复。 EN 引脚持续切换、比如高-低-高-低。 IC 不会变 热、因此我不认为问题是热截止。
问题2:采取上述行动的可能原因是什么? 那么、 解决方案是什么呢?

谢谢你。