Other Parts Discussed in Thread: TPS2124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2124 工具与软件:
大家好! 我已使用 TPS 2124 MUX 创建了原理图和 PCB。 我有一个8V 的输入电压(来自电源轨)进入输入2、而7.5V 的电池进入输入1。 TPS 2124的输出没有超过0.6 V、我不确定原因。 我不使用过压保护。 请告诉我您的想法。 谢谢!