This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:TPS2124输出电压问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393607/tps2124-tps2124-output-voltage-issues

器件型号:TPS2124

工具与软件:

大家好! 我已使用 TPS 2124 MUX 创建了原理图和 PCB。 我有一个8V 的输入电压(来自电源轨)进入输入2、而7.5V 的电池进入输入1。 TPS 2124的输出没有超过0.6 V、我不确定原因。 我不使用过压保护。 请告诉我您的想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查并重新回到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TP3的输出(tps2124的输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否可以尝试移除所有负载电容和其他负载? 负载电容是多少?

    此致

    Kunal Goel