This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:最低工作频率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394848/tps923655-the-lowest-working-frequency

器件型号:TPS923655

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 TPS923655、其中的 LED 在 PWM 模式下的频率低于15Hz 时无法亮起。 您能帮忙提供一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    这种情况是否仅在输入 PWM 占空比非常低时发生? 如果是这种情况、则原因很可能是 IC 被重复禁用并需要时间启动。

    此致、

    Steven