Other Parts Discussed in Thread: TPS923655
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS923655 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用 TPS923655、其中的 LED 在 PWM 模式下的频率低于15Hz 时无法亮起。 您能帮忙提供一些建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.