请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7310 工具与软件:
尊敬的专家:请参阅下图。 我使用两个 lm7310来实现两个电源输入功能。 两个电源可能同时存在、或者只存在一个电源。 由于 PCB 尺寸有限、470 μ F 电解电容器过大。 lm7310是否需要470uF 电解电容器? 我可以更改为20uF MLCC? 负载电流约为3A。 此致。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.