This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:关于输出电容器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394243/lm7310-about-output-capacitor

器件型号:LM7310

工具与软件:

尊敬的专家:请参阅下图。 我使用两个 lm7310来实现两个电源输入功能。 两个电源可能同时存在、或者只存在一个电源。 由于 PCB 尺寸有限、470 μ F  电解电容器过大。  lm7310是否需要470uF 电解电容器? 我可以更改为20uF MLCC? 负载电流约为3A。  此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    是的、您可以根据您的应用使用较小的 MLCC 电容器。 470uF 是典型应用电路中的一个示例、不是必需的。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arush ,感谢 yoyr 答复。