请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066I 工具与软件:
您好!
我正在设计一个使用 LM25066I 的设计。 总负载约为 500瓦(12V、40A)。 我已经在 Excel 设计工具上运行过很多次我的设计。
问题是 FET 未开启。 我查看了栅极电压、但未看到任何电压。 我检查了计时器引脚 、并试图 将其与数据表中提供的捕获相匹配。 从数据表中、计时器引脚上的电压上升到1.7V、然后恢复到0V。 电容器为100nF。 我在示波器上看到的是计时器引脚达到1.7V、然后在放电阶段的中途、它会启动"自动重启序列"。 它肯定会进入故障状况、但不确定故障可能是什么、因为 FET 从未开启。 不能是过流或功率限制。
非常感谢您的任何帮助。

谢谢!