This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:插入延迟后、定时器引脚从不变为##39;0'(低电平)

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394553/lm25066i-timer-pin-never-goes-to-0-low-after-insertion-delay

器件型号:LM25066I

工具与软件:

您好!

我正在设计一个使用 LM25066I 的设计。 总负载约为 500瓦(12V、40A)。 我已经在 Excel 设计工具上运行过很多次我的设计。  

问题是 FET 未开启。 我查看了栅极电压、但未看到任何电压。 我检查了计时器引脚 、并试图 将其与数据表中提供的捕获相匹配。 从数据表中、计时器引脚上的电压上升到1.7V、然后恢复到0V。 电容器为100nF。 我在示波器上看到的是计时器引脚达到1.7V、然后在放电阶段的中途、它会启动"自动重启序列"。 它肯定会进入故障状况、但不确定故障可能是什么、因为 FET 从未开启。 不能是过流或功率限制。  

非常感谢您的任何帮助。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由感测引脚悬空引起的。 不知何故、电阻器未与 PCB 焊盘接触。  

    谢谢!