This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:充电终止

Guru**** 2501785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ25628, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393634/bq24192-charge-termination

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ25628BQ25622

工具与软件:

我们正在使用 BQ24192评估新模型、目前遇到以下问题。


充电终止电流设置为128 mA、但结果在150至200 mA 之间差异很大。
(终止电流= 128mA 充电电流= 1024mA)

规格与±20%的精度存在很大偏差。 请提供差异的可能原因。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:  

    精度规格为+/-20%、适用于 ITERM = 256mA 的测试条件。 预计128mA 的 ITERM 设置越低、精度会越差。  

    我们有较新的降压充电器 IC、例如 BQ25622和 BQ25628、其最小终止电流设置较低(分别为10mA 和5mA)、因此在较低的终止电流(例如 ITERM = 100mA)下精度会提高。  

    在 ITERM = 100mA 时、BQ25622的精度规格为+/-15%、在 ITERM = 100mA 时、BQ25628的精度规格为+/-10%。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett-San:

    当使用具有128mA 和 ICHG=ITERM 1024mA 设置的 BQ24192时、您是否知道 ITERM 的典型值和变化是多少?

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kagawa-San、  

    当使用具有128mA 和 ICHG=ITERM 1024mA 设置的 BQ24192时、您是否知道 ITERM 的典型值和变化是多少?

    很遗憾、我们没有此信息。  

    此致、

    Garrett